欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

铝及使用要点(支持LCA的机械元件材料-19)

  • 2020.03.17 18:55:39
  • 米思米
  • 3510
点击收听全文语音朗读

  铝是具有防腐蚀性的轻金属材料的代表(密度为2.7,相当于铁材料的1/3,很轻)。此外,因其具有延展性大这一特点,可使用拉抜工艺来制作铝框,或作为合金使用在高强度的结构材料上。用于LCA的具有代表性的铝材为A5052−H34(板材)和H5056−H112(圆棒)。同时,由于 Al−Mg合金的焊接性和切削性也很优秀而经常被使用。

  在LCA中使用时,应用的是其以下特点。

(1)轻量化

  使运转部轻量化,使直动导向、滚珠丝杠·电机等做到小型化。
  用人手作业的工夹具做到轻量化,从而减少疲劳度。

  LCA使用上的要点

    ・由于铝的拉伸强度、硬度等的机械特性较差,因此,并不建议单纯地将铁质零件置换成铝质材料。应选择表面处理材料和合金材料来使用。


  ■ 示例

  提高耐磨损性的方法・・・在表面上进行硬质阳极氧化镀膜(硬质钝化铝)处理,以求提高硬度(Hv:400~550)和降低摩擦系数。但是,会因镀膜厚度不均匀,使得零件外形尺寸有可能出现变动。

  ■ 应用事例

    ・工件夹具(台板及放置产品的基准板)

    ・直动导向用滑轨

    ・小型机械零件类(气缸、小型齿轮等)

    ・在铝材上加工螺纹来固定螺栓时,由于铝材基体上的螺纹强度不够,因此应插入螺纹衬套来固定螺栓。 

    ・为获得较高的材料强度,选用Al−Zn−Mg−Cr合金和Al−Zn−Mg−Cu合金来用于精密机械部件。(Hv:140〜180)・・・一般Al材(Hv:50左右)


(2)防生锈

  为避免生锈带来的弊端,常采用在无尘室使用的LCA的基础结构材料。

  LCA使用上的要点

   ・使用在无需强度要求的机械部件上,在需要强度要求的地方使用SUS材料,或对铁质材料进行镀铬等表面处理来使用。


(3)传热化

  为使热处理的均匀性更好,常作为散热板来使用。

  LCA使用上的要点

・主要在出于预热的目的等情况下来作为散热板使用。

  

  下回,关于其他金属材料:铜进行说明。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities